This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:上电序列期间3.3V 电压泄漏

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598937/am3352-leakage-in-3-3v-during-power-up-sequence

器件型号:AM3352

尊敬的香榭丽舍

我的客户在按如下方式加电时发现3.3V 线路中存在泄漏、并询问这是否正常。

您能否检查低于350mV 的3.3V 线路泄漏电压是否正常?

如您所见、在1.8V PW 斜升期间、似乎发生了350mV 泄漏、预计该泄漏电流是由稳压器针对 VTT 终端造成的。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在电压轨完全斜升和稳定之前、它们应该检查包括 ADC 在内的 I/O 引脚上是否没有电压。