This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-K2G:消息管理器的示例代码

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598608/rtos-processor-sdk-k2g-example-code-for-message-manager

器件型号:PROCESSOR-SDK-K2G

工具/软件:TI-RTOS

K2G 具有用于处理器间通信的消息管理器模块。 但我在"CCS Registers"视图的 K2G TRM spruhy8e 中的通道8.1.5中看不到消息管理器寄存器。
CCS 中是否运行此模块的任何 RTOS 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    我已将此内容转发给 RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在第8.1.5节消息管理器寄存器中有一个寄存器说明。 首先是存储器映射区域(第8.1.5.1节消息管理器存储器区域)、然后在第8.1.5.2节 MSGMGR_PRO代理_PAGE_CONFIG 寄存器中、通过第8.1.5.9节 MSGMGR_queue_proxy 寄存器、您可以了解每个存储器映射区域中的不同寄存器的说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、忽略我之前的回答、我误解了这个问题。

    此致、
    Yordan