This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:EMIF16支持的最大 NAND 闪存

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598869/66ak2h14-maximum-nand-flash-supported-on-emif16

器件型号:66AK2H14

您好!

请告诉我可以(按芯片选择)连接到 EMIF 接口的 NAND 闪存的最大大小是多少。

此外、NAND 闪存的页数/页大小是否有任何限制?

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    请参阅 www.ti.com/.../sprugz3a.pdf第1.1节外设用途:
    EMIF16模块旨在为各种异步存储器器件提供无胶连接、如 ASRAM、NOR 和 NAND 存储器。 在任何给定的时间、通过每个芯片选择具有64M 字节访问的四个芯片选择、可以访问这些存储器中总共256M 字节的任何存储器。 NOR 闪存可用于引导。 这些存储器也可用于数据记录。"
    另请参阅注释:
    "注意-每芯片选择的64MB 限制仅适用于使用 EMIF16地址总线进行寻址的异步存储器-通常为 ASRAM 和 NOR 闪存。 NAND 闪存将数据总线用作一个复用数据/地址总线并且不使用 EMIF16地址引脚来寻址(只有 CLE 和 ALE 信号使用地址总线。 ‘‘详细信息,请参阅第3.1节“NAND 闪存模式”)。 因此、一个芯片选择即可支持大于64MB 的 NAND 闪存。"

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    该文档提到可以连接大于64MB 的 NAND 闪存;但请告诉我最大大小是多少。

    此外、我想知道 NAND 闪存的页数/页大小是否有任何限制。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您应该能够实际连接任何设备。

    我不知道 NAND 闪存的页数/页大小等有什么限制。

    市场上提供的大多数 Nand 芯片应与 EMIF16接口兼容。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为其他信息源、您可以查看此主题:
    e2e.ti.com/.../2201603

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    上面提供的链接仅引用此主题。
    请提供任何线程链接。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、以下是正确的链接:
    e2e.ti.com/.../1993812

    除了 EMIF16用户指南中描述的内容外、这只是一个信息性链接。

    此致、
    Yordan