This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:USB 寄存器规格

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598110/66ak2g02-usb-registers-specifications

器件型号:66AK2G02
我们将在日本音频市场开发66AK2G02。
但是、我们找不到66AK2G02 USB 寄存器规格。
我们希望您展示它。

我们需要立即得到答案。
如果不是这样、我们就会错过商业机会。

我正在尽快等待回复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masataka、

    我已将此内容转发给 USB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说您查看 了 www.ti.com/.../spruhy8e.pdf 第11.19.5节吗?

    注意:本文档未提供有关 USB 子系统中寄存器的详细信息。 。
    应使用现有的 Linux 或 RTOS 驱动程序以实现正确的 USB 操作。 为那些做的人准备
    希望大幅修改现有的 Linux 或 RTOS USB 驱动程序、或创建新的驱动程序、
    有关如何获取第三方的更多信息、请联系您的 TI 销售代表
    保密协议下的文档。

    如果您已决定使用哪种操作系统(Linux、RTOS)、您可以从 www.ti.com/.../processor-sdk-k2g 查看我们的源代码

    否则、请联系当地的 TI 销售人员或 FAE。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的行动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我将尝试联系当地的 TI 销售人员。
    谢谢你。