This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAPL138安全的序列启动

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598841/omap-l138-sequence-boot-of-omapl138-security

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

尊敬的 TI:

我想更改我的安全解决方案:从普通 OMAPL138改为安全 OMAP、E 系列、器件型号为 OMAPL138ZCE E  

现在、我不知道如何为该系列启动 ARM 和 DSP 映像。

对于普通 OMAPL138:

在 ARM 上运行次级引导

2.次级引导加载 ARM 映像和 DSP 映像

3.通过写入 HOST1CFG 寄存器来运行 DSP。

4. ARM 在 ARM 的入口点运行

我不知道 OMAPL138ZCEE 上的序列启动以及如何写入辅助启动、找不到任何文档。

请帮助、

谢谢、

Nhan