This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:IIO 和采样率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598904/linux-beaglebk-iio-and-sampling-rate

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

如何使用 IIO 调整 TSC_ADC 的采样率?

采样率约为10kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解您的正确、请查看本指南(包括章节限制):
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_ADC_Driver's_Guide

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在连续模式下使用 ADC、从 CURRENT_SENSOR 读取。 驾驶员很有帮助。
    即使在互联网上、Wiki 也不考虑采样率。
    在 Linux 方面,如何从 user-space.f 更改默认采样率