This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3-DDR 的 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格

Guru**** 2588555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598654/tda3-ck-and-addr_ctrl-routing-specification-for-tda3-ddr

器件型号:TDA3

大家好、

关于 TDA3x_ABF_SR2.0_DM_vA.pdf 第242页的表8-44、规定 " AS "最大长度必须< 17ps。
但 我的客户 无法设计保持这一长度。 其他长度计程器的长度比 AS 的长度更长。 为什么 AS 的长度如此短?
 如果有原因、请告诉我们这一原因。

此致、

西西野新吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    最大值基于保守的信号完整性方法。 只有在对上升时间和下降时间进行详细的信号完整性分析以确认所需运行时、才能扩展该值。

    谢谢、
    直径