This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 TDA2xx vision sdk2.12中启用 OpenCV

Guru**** 2588695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598454/linux-enable-opencv-in-tda2xx-vision-sdk2-12

工具/软件:Linux

大家好、

      我想在 vision sdk2.12中启用 OpenCV、但 在/home/VISION_SDK_02_12_00_00/vision_sdk/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 文件中、无法在指定路径中的 cfg.mk 文件中启用 OpenCV、请告诉我如何在 vision sdk2.12中启用 OpenCV for Linux。

是否需要应用任何额外的补丁文件来在 vision sdk2.12中启用 OpenCV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、编译时出现以下错误:

    VISION_SDK_Linux_lib:tda2xx-EVM:创建存档 vision_sdk_linux_lib.a
    # vision_sdk_linux_demo:tda2xx-evm:创建 vision_sdk_linux_demo.a 存档
    # vision_sdk_linux_demo:tda2xx-evm:链接
    /home/VISION_SDK_02_12_00_00/vision_sdk/binaries/tda2xx_evm_linux_all/lib/a15/release/vision_sdk_linux_demo.a (chains_main.o):在函数`main'中:
    chains_main.c:(.text.startup+0x22e):未定义对`chains_vipSingleCamOpenCVCannySgxDisplay'的引用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munesha、

    请在我们的 TDAx 论坛中提问/发帖:

    e2e.ti.com/.../1021

    此致、
    帕维尔