This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3358:串行通信和 Windows 10出现问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598850/starterware-am3358-problems-with-serial-communication-and-windows-10

器件型号:AM3358

工具/软件:Starterware

您好!

我在 BBB 上运行一个基于 StarterWare 2的应用程序、该应用程序利用基于 StarterWare 示例的 USB 串行接口实现、并使用类似于"tools"目录下的"usb_dev_serial.inf"的.inf-File"。 当然、VID 和 PID 也已相应地更改。

这适用于所有 Windows 版本(最高7个版本(8.x 从未经过测试)以及所有 Linux 版本。 但现在在 Windows 10中、存在一个问题:

  • 从 Windows 10打开串行接口通常会失败、简单地重复该过程、然后在10次尝试后、最近一次成功
  • 有时、已打开的连接有时似乎会损坏、这意味着无法再进行通信、主机应用程序需要关闭、设备需要重新启动-但在此之后、相同的 COM 端口将再次可用、Windows 不会更改编号

那么:还有人有这样的问题吗? INF 文件或 USB 串行接口代码中是否需要进行任何更改才能使其适用于 Windows 10?

谢谢!