This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 Linux 中为 dm8168使用 IMGLIB

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598764/linux-use-imglib-in-linux-for-dm8168

工具/软件:Linux

我想使用  C64xIMGLIB 中提供的图像处理功能。因此,我 已经在主机 Linux 中下载并设置了 c64plus-imglib_2_02_00_00_Linux-x86_Setup.bin。 我希望该过程使用 Linux makefile 来生成可执行文件。 我不想使用 CCS。 我使用 evm816x EZSDK 和 syslink 在 DSP 上运行 c 函数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Dm816x 具有 C674x DSP。 这个库 C64xIMGLIB.so 似乎用于 C64x。

    请检查此 e2e 主题:
    e2e.ti.com/.../1030748

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播

    但 我想在 Linux 中使用 syslink 对 DSP 进行编程、而不使用 code composer(CCS)。如果有人知道如何将 IMGLIB 添加到 syslink 示例中、请帮我。