This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:am3358

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598844/linux-am3358-am3358

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

工具/软件:Linux


你(们)好
我使用的是 Yocto poky 的 Linux 4.4版本。以下选项在最新内核中不可用。 如何在 Linux 内核中为 NAND 引导启用此选项。

<*>直接访问 MTD 器件的 char 器件
请建议使用内核补丁、以使 Direct char 器件能够访问内核4.4中的 MTD 器件。 系列

在 NAND 启动中,我无法安装 ubifs 文件系统。 

ubi0:连接 mtd9
[3.769254] ubi0:扫描完成
[3.773620] ubi0错误:ubi_read_volume_table:找不到布局卷
[3.781991] ubi0错误:ubi_attach_MTD_dev:无法连接 mtd9,错误-22
[3.789154] UBI 错误:无法连接 mtd9
[3.793452] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.804128] UBIFS 错误(pid:1):无法打开“ubi0:rootfs”,错误-19VFS:无法打开根设备“ubi0:rootfs”或未知块(0、0):错误-19
[3.817485]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用选项

Regzrds

Rajalakshmi A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raji、

    您需要在启动时传递正确的 mtdparts。 或在设备树中指定。 并在 root=选项中使用它们。 默认情况下、在代码库中启用 MTD CHAR 器件。 要确认是否已启用驱动程序、请打开 drivers/MTD/Makefile 文件、并看到 mtdchar.o 被选为默认值。

    请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarkesh
    正如您所说,char 设备已启用。在 U-boot 环境中提供了正确的 rootoption。 我的 mtdparts 如下所示

    U-boot MTDPARTS:

    器件 nand0 ,#部件= 10
    #:姓名 尺寸 偏移 MASK_FLAGS
    0:NAND.SPL 0x00020000 0x00000000 0
    1:NAND.SPL.Backup1 0x00020000 0x00020000 0
    2:NAND.SPL.Backup2 0x00020000 0x00040000 0
    3:NAND.SPL.backup3 0x00020000 0x00060000 0
    4:NAND.U-BOOT-SPL-OS 0x00040000 0x00080000 0
    5:NAND.u-boot 0x00100000 0x000c0000 0
    6:NAND.u-boot-env 0x00020000 0x001c0000 0
    7:NAND.u-boot-env.backup10x00020000 0x001e0000 0
    8:NAND.kernel 0x00800000 0x00200000 0
    9:NAND.FILE-SYSTEM 0x1f600000 0x00a00000 0

    活动分区:nand0、0 -(NAND.SPL) 0x00020000 @ 0x00000000
    内核-Devicetrem MTD 部件:
    ] 0x0000000000000000 0x000000040000:“NAND.SPL”
    [1.603034] 0x000000040000-0x000000080000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.611968] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.620846] 0x0000000c0000-0x000000100000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.629693] 0x000000100000-0x000000180000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.638966] 0x000000180000-0x000000280000:“NAND.u-boot”
    [1.648157] 0x000000280000-0x0000002c0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.657050] 0x0000002c0000-0x300000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.666622] 0x000000300000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.680969] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”

    这是我的 Cmdline 参数命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system,2048 rootfstype=ubifs rootwait=1

    我不知道为什么会出现 ubi 错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享完整的引导日志? 此外、如果未尝试在命令行中传递 mtdparts、请检查它是否已传递。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    还有一点,您是如何将 ubifs 刷写到所需的分区中的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将通过以下命令从 u-boot 刷写到 NAND。

    fatload MMC 0 $loadaddr zImage

    NAND 写入$loadaddr NAND.kernel

    fatload MMC 0 $loadaddr AM335x-boneblack.dtb

    NAND 写入$loadaddr NAND.u-boot-spl-OS

    NAND 擦除0xa00000 0x2000000
    fatload MMC 0 $loadaddr rootfs.ubifs
    NAND 写入$loadaddr 0xa00000 0x2000000
    运行 nandboot

    NAND 的 U-boot env 变量如下所示

    nandargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=${nandroot}rootfstypy=${nandrootfstype}
    nandboot=echo Booting from nand ...;运行 nandargs;nand read ${fdtaddr}nand.u-boot-spl-OS;nand read ${loadaddr}NAND.kernel;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    nandroot=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=NAND.file-system、2048
    nandrootfstype=ubifs rootwait=1


    以自病自病的方式创建 Ubifs。

    MKUBIFS_args ="-F -m 2048 -e 129024 -c 1580"
    UBINIZE_args ="-m 2048 -p 128KiB -s 512 -O 2048"

    我已在 SD 引导中测试,使用 MTD-utils 格式化 MTD 分区并能够装入 ubifs 文件系统。

    此致
    Rajalakshmi A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在命令行中使用 mtdparts 参数时、也会出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在这里、我已共享了我的完整引导日志供您参考。


    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff3000,结束8ff927... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.5.54-gecd4eada6f (Raji@venus)(gcc 版本6.2.0 (GCC))#70优先于 Mon May 29 10:19:45 IST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 mtdparts=mtdparts=nand.0:128k (SPL.ubin)、128k (NAND.NANT.Backup1)、ubk (NAND.SPL.Backup2)、128k (NAND.NANT.NANDR.Backup3)、256k (NAND-NAND-NAND-NANDRV.1=1285m)、128k (NOR.NAND-NOR.NAND-1m)、r.r.NAND-1r (r.NAND-1r)、128k (r.NAND-NAND-NAND-1r.NOR.NAND-1r.NAND-1r.NOR.NOR.NOR.NAND-1r)、128k (r.NAND-1r.NOR.
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:460168K/524288K 可用(6459K 内核代码、311K rwdata、2328K rodata、260K init、263K BSS、 14968K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc089cfdc (8788KB)
    [0.000000] init:0xc089d000 - 0xc08de000 (260KB)
    [0.000000] .data:0xc08de000 - 0xc092bd30 (312KB)
    [0.000000] .bss:0xc092bd30 - 0xc096dc18 (264 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000032] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000080]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000105] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000531] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000896]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000966]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000983]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000997]更新内核命令行。
    [0.001036]校准延迟环路... 298.59 BogoMips (lpj=1492992)
    [0.067527] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.067846]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.067875] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.069449]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.069514]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.069595]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.069630]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.069663]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.069695]正在初始化 cgroup Subsys PID
    [0.069763] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.070552]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.075859] devtmpfs:已初始化
    [0.107739] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.142127] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.212360]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.212433] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.220992] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.223897] NET:注册协议系列16.
    [0.229338] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.257612]空闲:使用调节梯
    [0.287594]空闲:使用调速器菜单
    [0.298881] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.319633] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nand_flash_x16的 pctldev、延迟探针
    [0.325985]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.388727] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.398144] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.398270] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.398584]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.398737] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.398855] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.398875] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.398944]已注册 PTP 时钟支持
    [0.399100] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.401807] OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱480c8000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
    [0.405221]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.432937] NET:注册协议系列2.
    [0.434676] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.434816] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.434937] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.435105] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.435155] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.435649] NET:注册协议系列1.
    [0.436482] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.436511] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.436528] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.436546] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.438603]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.464474] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.466634] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.466778]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.466799]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.467006] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.467778] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.477260]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.477322]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.477354] IO 调度程序截止日期已注册
    [0.477455]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.480736] pinctrl-single 44e10800.pinmux:在 PA f9e10800大小568上为142个引脚
    [0.644316]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.654296] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [1.298107]控制台[ttyS0]已启用
    [1.304316] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
    [1.315861] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
    [1.327202] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是8250
    [1.338682][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.348057] tilcdc 4830e000.lcdc:未找到编码器/连接器
    [1.371878]循环:模块已加载
    [1.376168] LinMux:***输入 Cinterion 无线模块串行多路复用驱动器***
    [1.384069] LinMux:内核版本:4.54
    [1.388361] LinMux:LinMux -版本:3.06
    [1.399522] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.405661] PPP 通用驱动程序版本2.4.2
    [1.410518]已注册 PPP Deflate 压缩模块
    [1.417459] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.424456] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.430797] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    [1.439586] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.490582] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.507091] NET:注册协议系列10.
    [1.514519] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.521232] NET:注册协议系列17.
    [1.526722]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.531611] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.544118] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [1.554876] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.560448] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.56967] mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡
    [1.57639] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xdc
    [1.582803]与:Micron MT29F4G08ABADAWP
    [1.587670] mmcblk0:mmc0:1234 SA16G 14.4 GiB
    [1.593887] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.601860] mmcblk0:P1 P2
    [1.605447] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.611125]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.619103]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.624576] 0x000000000000-0x000000040000:“NAND.SPL”
    [1.633223] 0x000000040000-0x000000080000:"NAND.SPL.Backup1"
    [1.642134] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.650985] 0x0000000c0000-0x000000100000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.659837] 0x000000100000-0x000000180000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.669102] 0x000000180000-0x000000280000:“NAND.u-boot”
    [1.678304] 0x000000280000-0x0000002c0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.687206] 0x0000002c0000-0x300000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.696776] 0x000000300000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.711116] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [2.178008] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [2.183982] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [2.191080] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [2.199032] OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11、频率为100kHz
    [2.210462] ubi0:连接 mtd9
    [3.789599] ubi0:扫描完成
    [3.793974] ubi0错误:ubi_read_volume_table:找不到布局卷
    [3.802346] ubi0错误:ubi_attach_MTD_dev:无法连接 mtd9,错误-22
    [3.809511] UBI 错误:无法连接 mtd9
    [3.813820] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.824507] UBIFS 错误(pid:1):无法打开“ubi0:rootfs”,错误-19VFS:无法打开根设备“ubi0:rootfs”或未知块(0、0):错误-19
    [3.837858]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
    [3.846306] B300 15114240 mmcblk0驱动器:mmcblk
    [3.851652] B301 71680 mmcblk0p1 00097e91-01
    [3.857010] B302 2097152 mmcblk0p2 00097e91-02
    [3.862352] 1f00 256 mtdblock0 (驱动程序?)
    [3.867444] 1f01 256 mtdblock1 (驱动程序?)
    [3.872522] 1f02 256 mtdblock2 (驱动程序?)
    [3.877613] 1f03 256 mtdblock3 (驱动程序?)
    [3.882691] 1f04 512 mtdblock4 (驱动程序?)
    [3.887783] 1f05 1024 mtdblock5 (驱动程序?)
    [3.892861] 1f06 256 mtdblock6 (驱动程序?)
    [3.897953] 1f07 256 mtdblock7 (驱动程序?)
    [3.903032] 1f08 7168 mtdblock8 (驱动程序?)
    [3.908122] 1f09 514048 mtdblock9 (驱动程序?)
    [3.913202]内核紧急情况-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
    [3.921508]---[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
    [80.805211]随机:非阻塞池已初始化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要提供 ubbinize.cfg、其中包含用于 ubbinize args 的卷表信息。 您是否尝试提供?

    请参阅 :www.linux-mtd.infradead.org/.../ubifs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Dwarakesh。 问题现已修复。我可以从 nand 引导。
    ubi0:连接 mtd9
    [2.772938] ubi0:扫描完成
    [2.796378] ubi0:卷0 ("rootfs")将大小从173调整为1884 LEB
    [2.803652] ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小为246 mib)
    [2.810372] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [2.817293] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [2.824022] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [2.831022] ubi0:Good PEB:1968、Bad PEB:0、Corrupted PEB:0
    [2.837150] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [2.844403] ubi0:最大/平均擦除计数器:1/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1543942669
    [2.853582] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:1968、为不良 PEB 处理保留的 PEB:80
    [2.863008] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 60
    [2.869388] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.895257] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 61
    [2.956583] UBIFS (ubi0:0):开始修复可用空间
    [6.738497] UBIFS (ubi0:0):可用空间修复完成
    [6.76452] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
    [6.773903] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [6.805055] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:199225344字节(189 MIB、1569 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [6.825237] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
    [6.831102] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 2DC09F3C-840D-452D-B226-DC5C48EC6E79、小型 LPT 模型
    [6.866746] VFS:已在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    [6.874581] devtmpfs:已安装
    [6.895483]释放未使用的内核内存:260k (c089d000 - c08de000)
    [6.901866]此架构没有内核内存保护。
    init:版本2.88正在引导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raji、
    相关知识。 请关闭此主题并重新调整主题、对正确答案/解决方案进行标记/注释。