This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368上 SPI 的片选

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597777/tms320dm368-chip-select-of-spi-on-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

请告诉我如何将 SPIx_SCS[0]和 SPIx_SCS[1]连接到两个从器件?
在数据表中、SPIx_SOMI 和 SPIx_SCS[1]进行多路复用。
因此、我们认为保留的 SPIx_SCS[1]信号和来自从器件的 SPIx_SOMI 信号将发生冲突。
然后、在上述情况下、我们不能同时使用 SPIx_SCS[1]和 SPIx_SOMI。
我们的理解是否正确?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此问题转发给我们的团队。
    同时、在 e2e 论坛中寻找类似的问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj-San:

    感谢你的答复。
    我在 e2e 论坛中找不到类似的主题。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    您的理解是正确的。 SPI2_SCS[1]仅在您希望将多个 SPI 器件连接到 SPI2时才会显示出来。 您还可以将 GPIO 用于芯片选择用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh-San、

    感谢你的答复。

    您的答案非常有用。

    此致、

    Nomo