This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM3358

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598551/linux-am3358-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好  

 我使用的是 poky- morty 分发 。 在 NAND 启动期间(512MB Micron)、从内核 (版本4.4.4.)我 无法安装 ubifs 文件系统。 我收到以下错误消息。

ubi0错误:ubi_read_volume_table:未找到布局卷
[3.770523] ubi0错误:ubi_attach_MTD_dev:无法连接 mtd9、错误-22
[3.777682] UBI 错误:无法连接 mtd9
[3.781980] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.792705] UBIFS 错误(pid:1):无法打开“ubi0:rootfs”,错误-19VFS:无法打开根设备“ubi0:rootfs”或未知块(0、0):错误-19
[3.806065]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
[3.814479] B300 15114240 mmcblk0驱动器:mmcblk
[3.819867] B301 71680 mmcblk0p1 00097e91-01
[3.825224] B302 2097152 mmcblk0p2 00097e91-02
[3.830565] 1f00 256 mtdblock0 (驱动程序?)
[3.835657] 1f01 256 mtdblock1 (驱动程序?)
[3.840736] 1f02 256 mtdblock2 (驱动程序?)
[3.845826] 1f03 256 mtdblock3 (驱动程序?)
[3.850905] 1f04 512 mtdblock4 (驱动程序?)
[3.855996] 1f05 1024 mtdblock5 (驱动程序?)
[3.861075] 1f06 256 mtdblock6 (驱动程序?)
[3.866165] 1f07 256 mtdblock7 (驱动程序?)
[3.871243] 1f08 7168 mtdblock8 (驱动程序?)
[3.876334] 1f09 514048 mtdblock9 (驱动程序?)

 

MKUBIFS_args ="-F -m 2048 -e 129024 -c 1580"
UBINIZE_args ="-m 2048 -p 128KiB -s 512 -O 2048"

 

 从 sdboot 手动安装 ubifs.img.  请提供解决此问题的建议