This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:需要在 BBB 上安装单声道框架

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598645/linux-beaglebn-need-to-install-mono-framework-on-bbb

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

在 Sitara Linux SDK 随附的 ARM 发行版上运行 Linux 时的性能。  apt-get 似乎没有安装在这个上、如果是 Ubuntu 发行版、我会尝试这样做。  我认为这是一个 Debian 发行版、但如果有人能帮我清除这个问题、这也很有帮助。

显然、首要目标是查看 BBB 上的单声道调试(bBone Black)、运行 Sitara Linux SDK 发行版。  

Uname -A 显示: Linux AM335x-EVM 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #1挤占 Wed Mar 29 17:37:15 EDT 2017 armv7l GNU/Linux

我最近加载并配置了 SDK、内核版本看起来是最新的。   如果有人可以向我指出在目标板上开始调试单声道的正确方向、这会很有帮助。

提前感谢。