This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:USB 3.0合规性测试

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595744/dra744-usb-3-0-compliance-test

器件型号:DRA744

你(们)好  

我正在执行 USB 3.0合规性测试、在测试中需要通过 DRA744的 USB 获取一些图形 LFPS、CP0和 CP1。

当 USB 端口连接到示波器时、我可以获得 LFPS 模式、它可以通过 LFPS 测试、如下所示。

在下一步中、我们使用示波器触发 DRA744以获取 CP0/CP1模式、但我没有得到任何结果、DRA744仍发送 LFPS 模式、但不会更改为 CP0/CP1。

我尝试发送命令(如下所示)以在 DRA744上发出这些模式、表明它仍然不起作用。  

mount -t debugfs debugfs /mnt

echo "test_packet">/mnt/48890000.usb/testmode

如何在 DRA744上获取这些 CP0/CP1模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是紧急情况、是否有人可以帮助我们?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    "test_packet"生成用于 USB2.0眼图测试。

    根据规范、在第6.4.4节中针对 USB3.0兼容性进行了说明。
    您使用的 USB3.0合规性套件是什么? 我将与硬件团队进行内部检查并告知您。

    6.4.4合规性模式
    第7章介绍了进入合规性模式。 这将启动的传输
    由扰频 D0.0合规性序列生成的假随机数据模式。 SKP 不是
    在合规性模式期间发送。 遵约模式应连续或传输
    直到在接收器上检测到 ping LFPS (请参阅第6.9节)。 检测到 ping LFPS 时、
    遵约模式应推进到下一遵约模式。 检测到复位时
    应终止合规模式。 中描述了合规模式序列
    表6-7.
    表6-7. 合规性模式序列
    合规性模式值描述
    CP0 D0.0扰乱了与完全相同的假随机数据模式
    逻辑空闲(请参阅第7章)、但不包括 SKP
    序列
    CP1 D10.2奈奎斯特频率
    CP2 D24.3奈奎斯特/2
    CP3 K28.5 COM 模式
    CP4 LFPS 低频周期性信令模式
    具有去加重功能的 CP5 K28.7
    CP6 K28.7不带去加重功能
    CP7 50-250 1和0具有去加重功能。 重复50-250 1和50-250 0。
    CP8 50-250 1和0没有去加重功能。 重复50-250 1,然后
    50-250 0。
    注:除非另有说明、否则会禁用合规模式的扰频功能

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    感谢你的答复。

    我将使用 CP0和 CP1通过 Keysight 示波器进行 USB3.0合规性测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    如何触发它以在 DRA744中生成 CP0和 CP1?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请举手解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您需要写入 USB_DCTL 寄存器中的以下字段。  要继续下一个模式、请先写入0、再写入0xA (十进制为10)以继续下一个模式–CP0 -> CP1。  重复此序列以转到下一个图形。