This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138 DDR2

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598618/omap-l138-omap-l138-ddr2

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、

根据 OMAPL138数据表、它可以支持高达512MB 的内存空间、但我找不到任何可以与 OMAPL138 DDR2控制器配合使用的 DDR2器件。

TI 能否推荐如何将512MB DDR2连接到 OMAPL138?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米

    没有已知的可与 OMAPL138配合使用的512 MB DDR2内存。

    根据我的理解、所有最新文档应仅显示256 MB 最大 DDR2支持。  

    此致

    Mukul