This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:两个 DDR3控制器之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598557/66ak2h14-difference-between-two-ddr3-controllers

器件型号:66AK2H14

您好!

在66AK2H14 (SPRS866E 的第4页)的功能方框图中  、两个 DDR3控制器之间存在连接差异。 一个直接连接到 MSMC、另一个连接到 TeraNet、然后连接到 MSMC。  

那么、这两个 DDR3控制器之间是否存在性能差异?

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    基于这种拓扑、存在显著差异。  DDR3A 连接到 MSMC、因此可从 ARM 内核获得最佳性能。  DDR3B 直接连接到 TeraNet、因此它在 TeraNet 上具有最佳性能。  不仅存在拓扑差异、而且还存在影响吞吐量的总线宽度差异。  有关所有这些连接的延迟和吞吐量的详细分析、请参阅《KeyStone II 器件吞吐量性能指南》应用报告(SPRABK5B)、该报告可从 http://www.ti.com/lit/pdf/sprabk5获取

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已编辑帖子以修复链接