This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:TMS320C6657:upp 端口相混合线路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598088/tmdsevm6657-tms320c6657-upp-ports-phisical-lines-are-mixed

器件型号:TMDSEVM6657

使用 TMDSEVM6657电路板、我发现 UPP 等距线 与原理图说明不对应:

  如果我使用 UPP 模式双工1进行16位传输、则端口0 (I)[15:8]位始终为零、但低位有效。 在双工0端口1 (Q)中、另一种方法仅发送更高的8个有效位。 总之、我发现端口0 [15:8]总线实际上是端口1 [7:0]线路、反之亦然!

(((CSL_UppRegs *)_RegBase)->UPCTL =

(CSL_UPP_UPCTL_MODE_DUPLEX1 <<CSL_UPP_UPCTL_MODE_SHIFT)|(CSL_UPP_UPCTL_CHN_Two <<CSL_UPP_UPCTL_CHN_SHIFT)|
(CSL_UPP_UPCTL_DPWA_FULL <<CSL_UPP_UPCTL_DPWA_SHIFT)|  
(CSL_UPP_UPCTL_IWA_16BIT <<CSL_UPP_UPCTL_IWA_SHIFT)|(CSL_UPP_UPCTL_DRA_DUAL <<CSL_UPP_UPCTL_DRA_SHIFT)|
(CSL_UPP_UPCTL_DPWB_12位<< CSL_UPP_UPCTL_DPWB_SHIFT)|  
(CSL_UPP_UPCTL_IWB_FULL << CSL_UPP_UPCTL_IWB_SHIFT)|(CSL_UPP_UPCTL_DRB_DOUB_DUAL << CSL_UPP_UPCTL_DRB_SHIFT);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我认为 uPP 通道按照工作模式工作。 有关工作模式的更多详细信息、请参阅 uPP 用户指南中的表2-3。

    www.ti.com/.../spruhg9.pdf

    如果您仍有任何澄清、请查看并告知我们。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我没有看过