This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/66AK2H12:USB 音频类接口

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597944/starterware-66ak2h12-usb-audio-class-interface

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Starterware

是否有任何 USB 音频类库可在 Keystone II 的 C6000内核上实现? 我必须将 EVMK2H 与 通过 USB 接口接受音频数据流的器件连接、播放音频数据流并将其提供给奥迪模拟的数模转换器(DAC)。
器件是 XMOS 音频平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    该器件不是为音频应用而设计的、因此我们对 DSP 的驱动程序支持仅限于控制和消息收发驱动程序以及以太网、PCIe 和 SRIO/超链接 等高速外设。 在此器件上,DSP 主要用于与控制操作系统和连接的 ARM 进行高性能通信。 传统上、TI 器件上的 USB 音频类驱动程序主要通过 ARM/Linux 提供支持、我们通过社区支持的功能进行移植、但我需要检查此器件上是否提供此功能。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    KeyStone-2仅支持 USB 作为大容量存储。 此功能仅在 K2E 中启用、甚至在 K2H 中也不启用。 因此、K2H 上没有 USB 音频类驱动程序。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我的 TMDSEVM6678LE 具有相同的 C66x 内核。 它是否具有 USB 音频类驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t、此系列器件不具有 TI 提供的 USB 音频类支持。 您可以查看这些器件的第三方 USB 驱动程序解决方案。 例如、WindRiver VxWorks 可能支持此设备、但我不知道他们提供的驱动程序

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是令人失望的发现。 我没有找到此系列的任何第三方 USB 音频驱动程序。

    但感谢您提供的信息。