This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:J6Dra7xx- SYSBIOS -M4内核-摄像头-翻转和镜像支持

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597672/rtos-j6dra7xx--sysbios--m4-core-camera-flip-and-mirror-support

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们在 Jacinto dra7xx 处理器中使用 adv7182视频解码器。  处理器是否可以执行翻转和镜像?

(即水平和垂直旋转图像 )

如果可能, 要进行哪些寄存器配置?

谢谢、此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我们使用的是 Vision SDK 版本2.12。

    谢谢、此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。

    我们能否通过 DSS 垂直和水平翻转管道的内容?

    谢谢、此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    VIP 或 DSS 中不支持翻转和旋转。

    通常、这在传感器中更容易实现。 请检查您的传感器是否支持此功能。

    此致、

    Brijesh