This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:IVA-HD 的 DMM PEG 优先级

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598520/linux-am5728-dmm-peg-priority-for-iva-hd

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我为 IVA-HD 读取了 DMM PEG 优先级、现在我不理解它的下面。

devmem2 0x4E000624 w 0x484444

 它显示在 TRM 文档中、如下所示。

14.2.3.2.3评估器 NIU 标识

      表14-10. connid 值

8位 ConnID (十六进制)       4位 connID (十六进制)      主器件 NIU

3A                                       3                             IVA

因此、IVA 的 ConnID 值是3而不是 E

我找不到 DMM_PEG_PRIO_k (1)是 IVA。

就像  devmem2 0x4E000624 w 0x484444 一样、IVA 的最高优先级  是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 我明白了。
    IVA 的 connid 值为0x3A、作为8位 ConnID。 对吗?
    然后我选择 DMM_PEG_PRIO_7并更改 P2。

    devmem2 0x4E00061C w 0x48444444

    对吗?

    TRM 描述第10位和第8位之间的位是发起方 ConnID 的优先级= 8×k + 2。
    = 8 x 7+2作为 TRM。 但是它是否正确为0位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我的字是坏的。

    devmem2 0x4E00063C w 0x44444844
    对吗?

    TRM 描述第10位和第8位之间的位对于 P2的启动器 ConnID = 8×k + 2为优先级
    = 8 x 7+2作为 TRM。 但是它是否正确为0位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。