请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
我正在为基于 TI EVM AM572X 的定制硬件开发基于 QT 的 GUI 应用、我用于交叉编译的处理器 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin。 GUI 应用程序上有多个按钮。 随机单击应用程序退出的按钮,并显示消息“Wayland compositor Die”(Wayland 合成器是否死了?) ”。 当我检查显示服务/usr/bin/runWeston 时,它已停止运行。
如果存在版本问题、请帮助我、因为使用的版本为1.0.0。 未从 Qt 应用程序捕获并抛出异常。
谢谢、此致
vaishnav