This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:处于非链模式的定时器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597469/omap-l138-timer-in-unchained-mode

器件型号:OMAP-L138

您好!

以下段落中的"非零匹配成功后"是什么意思?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、这意味着比较寄存器(CMPn)的值不是0x0、它与 TIM12寄存器的值相匹配。  

    示例:  
      CMPn = 0x0  

      TIM12 = 0x0  

      CMPn = TIM12 =>零匹配

      CMPn = 0x7  

      TIM12 = 0x7  

      CMPn = TIM12 =>非零匹配


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    对于零匹配、它不会生成中断?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)我已经测试过、我故意将0值设置到比较器中、但在某种程度上仍然发生中断。

    请提供建议。

    2)不管怎样、要禁用比较器中断?(当我禁用特定的比较器时、我不希望比较器产生任何中断事件)

    我找不到用于禁用计时器间隔中断的寄存器

    谢谢、

    此致、

    WengChong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]1)我已经测试过,我故意将0值设置到比较器中,但在某种程度上中断仍然发生。[/引用]

    让我进一步检查一下。 我的理解可能不正确。 我将咨询设计团队并返回。

    此致、
    Yordan