This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:Pinmux 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598433/linux-processor-sdk-am57x-pinmux-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、

大家好。

我拥有最新的 Linux 处理器 SDK (am57xx)。 请告诉我为什么 mux_data.h (Uboot 目录)(例如 {McASP1_AXR8、(M14 | PIN_INPUT)}、// McASP1_axr8.GPIO5_10 for OSC_EN *)

被声明为输入。 根据我的说法、这些必须是到外部硬件的输出引脚、例如 LCD 模块/摄像头模块。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    引脚复用不影响 GPIO 方向。 定义 PIN_INPUT 仅启用 I/O 缓冲器上的接收器输入。