This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA3:TDA3x SD 卡访问问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598222/starterware-tda3-tda3x-sd-card-access-issue

器件型号:TDA3

工具/软件:Starterware

大家好、

我们有关于 SDIO CTO 错误的问题。 在文件"TDA3x_SR2.0_SR1.0A_SR1.0_NDA_TRM_VN.pdf"中、此错误被描述为"CTO 和 CC 是相互排斥的。CIE、CEB 和 CERR 不能与 CTO 一起发生。

CTO 可能与 CCRC 同时发生:它表示由于 CMD 线路上的争用而导致命令中止。 在这种情况下、不会显示 CC。"  我们想知道 TDA3x 检测  CMD 线路上争用的机制、 以及导致此错误的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    我想 MMC 模块在驱动 CMD 值时会对其进行监控。 我不知道有其他方法可以做到这一点。 每当 MMC 检测到驱动值和回读值之间的差异时、它就会成为总线争用(外部的东西会同时尝试驱动总线)。

    您可以使用欧姆计检查 CMD 是否存在短路、如果没有、则使用示波器捕获波形以进行调试。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav

    非常感谢!