This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:是否可以从 MLO 对闪存进行编程?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598372/linux-tms320dm8168-is-it-possible-to-program-flash-from-mlo

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

通常、在 TI 的所有 OMAP 处理器上、我们从 u-boot (而非 MLO)进行闪存升级。

我想问是否可以从 u-boot 对闪存进行编程?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    [引用 user="ranchu"]我想问是否可以从 u-boot 对闪存进行编程?

    您是说"从 MLO 对闪存进行编程"吗? 不、您不能。 MLO 的尺寸和功能非常小。 它可以放入内部 SRAM、仅用于加载 u-boot。

    在 DM816x 器件中、您只能使用 u-boot (不带 MLO)、因为它具有更大的 SRAM (例如比 DM814x 大)。

    processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_UBOOT_User_Guide#U-Boot

    x 加载程序(MLO)是从 u-boot 基本代码派生的小型第一级引导加载程序。 它由 OMAP ROM 代码加载到内部静态 RAM 中。 由于内部静态 RAM 的尺寸很小、x 加载程序被剥离为基本要素。 x 加载程序配置引脚复用、时钟、DDR 和串行控制台、以便能够访问第二级引导加载程序(u-boot)并将其加载到 DDR 中。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    非常感谢详细的回答!

    已运行