https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598443/linux-am3358-am3358
器件型号:AM3358工具/软件:Linux
你(们)好
我正在使用 AM3358处理器 和512 MB 微米 Nand 进行定制设计。 和我用于我的转移的 U-boot-ti-staging 2017版本 .. SD 引导工作正常。 在 nand boot 中、我可以从 uboot 环境中写入内核和 devicetree。 在将 UBIFS 文件系统 NAND 写入偏移量0x00a00000时失败-5 0字节被写入:显示错误。
我的 MTD 部件 如下所示。
=> mtdparts
器件 nand0 ,#部件= 10
#:名称大小偏移 MASK_FLAGS
0:NAND.SPL 0x00020000 0x00000000 0
1:NAND.SPL.Backup1 0x00020000 0x00020000 0
2:NAND.SPL.Backup2 0x00020000 0x00040000 0
3:NAND.SPL.backup3 0x00020000 0x00060000 0
4:NAND.U-BOOT-SPL-OS 0x00040000 0x00080000 0
5:NAND.U-boot 0x00100000 0x000c0000 0
6:NAND.u-boot-env 0x00020000 0x001c0000 0
7:NAND.u-boot-env.backup10x00020000 0x001e0000 0
8:NAND.kernel 0x00800000 0x00200000 0
9:NAND.FILE-SYSTEM 0x1f600000 0x00a00000 0
活动分区:nand0、0 -(NAND.SPL) 0x00020000 @ 0x00000000
默认值:
mtdds:nand0=nand.0
mtdparts:mtdparts=nand.0:128k (NAND.SPL)、128k (NAND.NANT.Backup1)、128k (NAND.NANT.Backup2)、128k (NAND.NANT.Backup3)、256k (NAND.u-boot-OS)、SPL (NAND.U-boot)、128k (NAND-Boot)、8m (NAND-Boot)、1m (NAND-1m (NAND-Boot)、ENU.v-v-back1)、128k (NAND-v-v-boot (v-v-v-boot)、/v-v-back1
此致
Rajalakshmi A