This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:适用于 TI-J6板的蓝牙支持

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597816/j6evm5777-bluetooth-support-for-ti-j6-board

器件型号:J6EVM5777

您好!

我的 TI-J6板具有6.A.1.3 Android Marshmallow 版本。 我需要通过蓝牙将文件从手机传输到电路板。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    我已将您的问题转交给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    6A.1.3版不支持蓝牙。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果我有蓝牙软件狗、能否通过蓝牙连接板和手机。 它是否支持 WiFi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    它不涉及硬件。
    6.A.1.3版不支持蓝牙。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwin、

    澄清以前的答复。
    我的意思是有子卡可用于 J6 EVM、增加了 WLAN 和 BT 支持。

    使用该子卡后、我们仅在6.1.3版本中支持 Wi-Fi。 不是蓝牙。


    此致、
    Vishal