This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:GbE 子系统是否支持802.3z (1000BASE-SX 多模光纤) SFP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597653/am5k2e02-does-the-gbe-subsystem-support-802-3z-1000base-sx-multi-mode-fibre-sfp

器件型号:AM5K2E02

我有一个要使用 SFP 来选择铜缆以太网10/100/1000BASE-T 或光纤以太网1000BASE-SX 的应用。 我看到的大多数铜质 SFP 都需要以 1.25Gbps 运行的 SGMII 接口、其中 SFP 中有一个 PHY 、通过填充 SGMII 链路来调整数据速率以匹配网络。 但是,对于运行1000BASE-SX 的光纤 SFP,我不认为有 PHY,它只是一 个双向电子光子转换 ,因此 MAC 需要支持1000BASE-X

AM5K2E02是否在其千兆(或10GbE)以太网子系统上支持 SGMII 和1000BASE-X (802.3z) 、以便与1Gbps SFP (转 SFF-8074I)配合使用?

或者、SRIO SERDES 可能支持这两种型号的 SFP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    IEEE802.3规范定义了以太网 MAC 和 PHY 功能。 此规范的结构使 MAC 功能保持恒定、而物理层相关功能可根据使用的介质进行更改。  1000BASE-SX 是一个 SERDES 接口、用于将物理介质连接(PMA)与 PHY 功能块内的物理介质相关(PMD)光纤收发器相连。  SGMII 是 MAC 至 PHY 接口。  从电气角度来看、SGMII 接口与 SERDES 接口非常相似。  两者都在以1.25Gbps 波特率运行的 SERDES 链路上使用8B/10B 编码、以实现1.0Gbps 的原始数据吞吐量。  然而、如前所述、它们存在于以太网堆栈中明显不同的位置、并且不可互换。  这些接口具有不同的要求、因此支持不同的功能。  例如、SGMII 需要支持自动协商、以便能够通知 MAC 器件所连接的 PHY 已协商全双工或半双工、流控制和状态信息。  或者、1000BASE-SX 支持1.0Gbps、无需任何协商。

    AM66K2Exx 器件上的 SGMII 端口可配置为 SGMII 从器件(即标准 MAC 模式)、SGMII 主器件(即用于 MAC 至 MAC 连接的 PHY 模式)和强制模式。 如果禁用了协商通信、并且链路两端的速度、双工和流控制设置都强制为相同的设置、则 SGMII 端口的运行方式与1000BASE-SX 中的 SERDES 接口等效。

    我详细介绍了上述内容、因为我们希望您了解 SGMII 端口与1000BASE-SX 不兼容、以及原因。 然后、我们还希望您了解强制配置中使用的电气接口是相同的、如果配置正确、AM66K2Exx 器件上的 SGMII 端口可以连接到光纤 PMD 并使其正常工作。  但是、如上所述、此实现不符合 IEEE 802.3定义的架构。

    Tom