This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:RTSC 平台配置错误:CAN#39;t Find 'ti.catalog'包...

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598262/ccs-tms320c6657-rtsc-platform-config-error-can-t-find-ti-catalog-pacakges

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

对于较旧版本的 code composer、有几篇关于此问题的文章、但我还无法解决此问题。

我需要使用 XDCTools 版本3.32.1.22_core 创建一个新平台,但是 RTSC->New Platform 失败,出现以下错误。  如果我尝试在 XDCTools 版本设置为3.50.1.12_core 的情况下创建一个新平台、它将正常工作。  如何使3.32.1.22_core 选项正常工作?

更新/注释:

1) 1)我尝试了各种安装、但问题相同、CCS 6.1、7.0.0.00043、7.1。  都有相同的问题。  它似乎遵循 XDCTools 3.32.1.22版本。

2) 2)我无法升级到 XDCTOOLS 3.50、因为我们无法在此程序上更改编译器。  TI 的站点似乎显示3.50是正常值 vor CCS7.1及更高版本、但我们现在仍停留在7.0.0.043。  

我随附了一个.txt 文件和我的安装信息(帮助->关于 Code Composer Studio、配置选项卡)。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4278.8883.CCS7.0.0.00043_5F00_Installation_2D00_Details.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们不建议迁移到 CCSv7中包含的 XDC 3.50.xx.xx 版本。 如您所选、请坚持使用 C6657 SDK 支持的 XDC3.32版本。

    您报告的问题与 XDCtools 的关系更小、与该工具的关系更多、无法找到 BIOS_6_46_01_38\packages/ti\catalog、这是安装新平台的默认路径。 这是我的 Processor SDK 设置的屏幕截图。 在我的设置中、我没有设置任何 RTSC 设置、但在全局范围内发现了 Processor SDK RTOS 组件、因此所有与 RTSC 和 BIOS 相关的函数都使用这些全局设置。 我将包括一个屏幕截图以供参考:

    Preferences -> CCS-> Products


     

    您可以尝试的一个选项是单击 Browse 选项并在 工具中手动找到 BIOS_6_46_x_x/packages、或者只在项目的资源库中创建自定义平台、而不是将其放在 BIOS 软件包中的平台上。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在努力寻求您的建议。  我当前的问题是、如果我尝试取消检查中的所有产品和存储库

    (帮助->首选项->Code Composer Studio->Prodsces->RTSC),然后单击“应用”按钮,再单击“确定”按钮,如果我重新打开它重新填充的同一窗口,则会选中甚至未安装的版本。   请参阅以下屏幕截图:

    1) 1)进行更改并应用

    2) 2)重新打开窗口、检查无效选项...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到了一些事情。

    1) 1)我使用的是与6657 SDK 一起打包的 SYSBIOS。 这是6.46.4.53...您曾提到6.46.01.38。 我是否需要下载较旧的 SYSBIOS 版本?

    2)无论选择“File->New->RTSC->RTSC Platform”还是“Project->RTSC Tools->Platform->New Platform”,我都无法创建新平台(相同错误)

    3) 3)如果我尝试将项目的 RTSC XDCTools 设置更改为3.32.... 我不能这样做、因为没有为此创建有效的平台、如果没有有效的平台、我将无法保存项目。

    4) 4)这是否是一个问题、因为我使用的是 CCSv7.0.0.00043而不是 其中一个 CCSv7.1版本?  这一切都在7.1下工作、将其移植回7.0.00043已成为噩梦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、CCS 7.0.0.00043和我使用的开发工具存在一些集成问题。
    我有7.1和7.0... 安装在我的机器上。
    为了进行项目更改、必须使用 CCS v7.1完成这些更改。 当我在7.0中打开我的工作区时、这些显示正确。 我无法在7.0中进行任何有用的更改。 我想、我必须与我们的开发团队讨论这一点、看看我们从哪里开始。