This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:图像处理代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597981/beaglebk-image-processing-code

器件型号:BEAGLEBK

在哪里可以找到一些简单图像处理的示例(CVBS 摄像头输入、某种基于内核的滤波、其中输出图像保存为 bmp 或压缩文件类型、通过在 ARM 代码上运行的 Web 服务器提供)? 我必须在 Linux 下构建它、或者基于 Eclipse 的最新 CCS7是否会这样做?

我想知道 Sitara 示例是否仍然使用 XDC、SYS BIOS、iALG、XDAIS、或者这些示例是否已被一些等效的示例所取代。 在哪种情况下、它们的名称是什么?

摄像头可以是网络摄像头、而不是 CVBS、但最终、我将需要像 DaVinci 的 VPFE 这样的东西- Sitara 中是否有这样的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    n`t 此器件上n`t 支持 TI RTOS、但与达芬奇器件不同、AM335x 没有 C6000 DSP、因此 iALG 和 XDAIS 在此处不一定适用。 对于 CVB 摄像头输入和图像处理、我建议您查看基于 OpenCV 的实现。 这将是基于 ARM Linux 的实施方案,社区中应提供多个示例,如下所示:

    www.youtube.com/watch
    www.engineersgarage.com/.../image-capture-beaglebone-black-using-opencv
    去皮摩洛伊。i/。。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答-我没有从这些 e2e 论坛中的所有拼写错误中得到太多反馈! 感觉有点像一只手搭...

    我不n`t 你的意思是"所以 iALG 和 XDAIS 在这里不一定适用。" 您是不是说他们也可以在 ARM 上运行?

    我看了 Derek Molloy One (我有他的书)-他的 OpenCV 解决方案与 USB 网络摄像头连接-我最初对非 USB CVBS 摄像头接口感兴趣、 然后、在没有同步的情况下生成像素时钟并对其进行计数、以导出伪同步。

    我继承了一个基于 VPORT 的项目、该项目已经实现了这一目的、但它基于 CCS3.3、因此建议我查看 CCS7和 BBB、但如果没有 C6000、我需要找到一个器件。

    我认为 BBB 的 Sitara 具有 ARM 和 C6000。 (通过 TI FAE)口头告诉我 BBB 基于 AM3795、因此在我们中间、我的器件出错了。 我认为我需要 AM57XX。

    那么、AM57XX 上是否有 VPORT、设置它的 API 是否与 DM648上的相同? 如果不是、请更换什么产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    iALG 和 XDAIS 是 Express DSP 算法可互操作性标准的一部分、当在 DSP 上实现多媒体编解码器时、该标准专门针对达芬奇。 n`t Beagle Bone Black 基于 AM335x 且没有 DSP。 n`t 算法标准并不适用于此器件。

    Beagle Board 和 BeagleBoard-xM 基于 OMAP3和 AM37xx (即 ARM + C64x+ DSP),但 BeagleBone 基于 AM335x (仅 ARM 器件)。 BeagleBoard-X15使用 AM57xx、后者是一款双核 A15和双核 C66x 器件。 如果您收到的信息不正确、我们深表歉意。

    完整的 AM572x 评估套件(处理器、LCD 和摄像头模块)附带了摄像头模块、但 X15板(基本处理器模块)不附带摄像头模块。 我将与营销团队联系、看看我们是否可以帮助您更换产品。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-现在更清楚了。 您可以从我的个人资料中获取我的电子邮件、用于营销吗? 如果没有、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯思、很抱歉、我的困惑、最好的方法是直接与提供信息的 FAE 合作。