This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:是否需要板载 SDRAM?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598154/tmdxevm5515-is-the-sdram-on-board-necessary

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我们发现板上有一个 SDRAM 8MB。 当我们制作电路板时、我们需要确认它是否必要? 即、存储在闪存中的主代码是加载到闪存中执行、还是加载到5515内的 RAM 中?

另一个问题是、当我尝试通过上拉 SD_CEXn 的信号来禁用它时、我找不到寄存器来执行它。 5515数据表中没有相关的寄存器说明。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以为代码使用片上存储器。 请参阅.map (编译后应在调试文件夹中)文件、以便您的代码了解内存的分区方式。
    如果看 一下 www.ti.com/.../sprugu6b.pdf 第64页的 SDCR1寄存器、可能是您要查找第3位的内容、即 EBANK 位。

    外部芯片选择设置。 定义 SDRAM 访问将使用1芯片选择线路还是2芯片选择线路。
    对该域执行写操作将使 EMIF 启动 SDRAM 初始化序列。

    C5515/17 EMIF 支持移动 SDRAM 和非移动 SDRAM。

    Lali