This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:UDP 上的 PTP 对等延迟消息没有时间戳

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569273/am335x-ptp-peer-delay-messages-over-udp-not-timestamped

主题中讨论的其他器件:AM3356

我使用的是具有 AM3356微处理器的电路板、我发现 PTP 对等延迟消息已过去
3PSW 以太网子系统似乎没有为 UDP 设置时间戳(CPTS 不会推入
事件 FIFO 此类消息)。

《技术参考手册》(SPRUH73N、2011年10月–2016年6月修订)、适用于3PSW 以太网子系统、
在"IEEE 1588v2接收数据包操作"章节(14.3.2.2.1.2附件 D)中、说明确定了数据包
在以下条件下成为接收事件包:

(笑声)
6。字节30包含十进制的224 (0xe0)。
7。字节31包含0x00。
8。字节32包含0x01。
9.字节33包含以下内容之一:
•开关 Px_Control 寄存器中的十进制129和 Px_ts_129位被置位
•开关 Px_Control 寄存器中的十进制130和 Px_ts_130位被置位
•开关 Px_Control 寄存器中的小数131和 Px_ts_131位被置位
•开关 Px_Control 寄存器中的十进制129和 Px_ts_132位被置位

对于"IEEE 1588v2发送数据包操作"(14.3.2.2.2.2附件 D)
如果满足以下条件、则确定数据包为发送事件数据包:

(笑声)
6。字节30包含十进制的224 (0xe0)
7。字节31包含0x00
8。字节32包含0x01
9.字节33包含以下内容之一:
•开关 Px_Control 寄存器中的十进制129和 Px_ts_129位被置位
•开关 Px_Control 寄存器中的十进制130和 Px_ts_130位被置位
•开关 Px_Control 寄存器中的小数131和 Px_ts_131位被置位
•设置开关 Px_Control 寄存器中的十进制132和 Px_ts_132位

这些值对应于 IPv4多播地址224.0.1.129 - 224.0.1.132、但
不考虑对等延迟机制消息使用的多播地址224.0.107。

这是否是这些消息没有时间戳的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    此论坛适用于以太网 PHY (物理层)。
    我将把它移至正确的论坛。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    您使用的是什么软件? RTOS? Linux? 裸机? 感谢您提供的任何细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的是 PROCESSOR-SDK-02.00.01.07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    面向未来读者的注释:文档中有一个排印错误。 AM335x 支持 IEEE 1588v1、而不是 IEEE 1588v2。 Antonio 说得对、多播地址224.0.107不应被 AM335x 打上时间戳。