This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:v4l2帧速率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569289/linux-am5728-v4l2-framerate

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

我对 AM572x evaboard 和所连接的 TMDSEVM572x 摄像头模块有一些问题。 我使用以下 gstreamer 管道:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720、framerate=30/1'! VPE! fpsdisplaysink text-overlay=false -v -e

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=800、height=600、framerate=30/1'! VPE! fpsdisplaysink text-overlay=false -v -e

第一个流水线产生的帧速率为41fps、第二个流水线产生的帧速率为36fps。 在 v4l2src 的滤波电容器中、我选择了30fps、但这无关紧要?

我有以下问题:

1.帧速率为何取决于所选的分辨率? 如何为 v4l2设置独立于分辨率的特定帧速率?

2.我想在流水线内缩放帧速率。 我尝试了视频装饰元素、但这不起作用。 视频装饰元素能否与实时来源一起使用?

谢谢你

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试:
    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! 视频装饰! 视频/x-raw、帧速率=25/1! fpsdisplaysink text-overlay=false -v

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! 视频/x-raw、宽=1280、高=720! 视频装饰! 视频/x-raw、帧速率=25/1! fpsdisplaysink text-overlay=false -v

    工作正常、帧速率为25fps。

    gs-launch-1.0 videotestsrc is -live=true! 视频/x-raw、宽=1280、高=720! 视频装饰! 视频/x-raw、帧速率=25/1! fpsdisplaysink text-overlay=false -v

    也可以正常工作。

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720'! VPE! 视频装饰! 'VIDEO/x-RAW、帧速率=25/1'! fpsdisplaysink text-overlay=false -v

    FPS = 25、但视频抖动。

    必须与 v4l2实时源代码有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试相同的管道、但切换 VPE 和视频装饰元素和电容器的位置。 (视频装饰! 'VIDEO/x-RAW、帧速率=25/1'! VPE...)
    我还建议您设置 VPE 元素的 num-input-buffers=8。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了您的建议、但它不起作用。

    那么、您能帮我并给我一些建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此答案:
    e2e.ti.com/.../2328878

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔