This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM368:使用 CCSv5构建 UBL

Guru**** 2558940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593402/ccs-tms320dm368-building-ubl-using-ccsv5

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 DM368 Leopard TB-02 EVM 和 IPNC RDK 5.1。 我想重建 UBL。 我正在使用 CCSv5。 我已导入 IPNC\Utils\flash_utils_DM36x\DM36x\ccs\UBL\文件夹中可用的工程。 生成时出现以下错误:

"D:/projects/DM368/ipnc/Utils/flash_utils_dm36x/DM36x/CCS/UBL/UBL_IPNC368_432arm_340ddr/postBuildStep_BOOT_NAND.bat " PROJECT_ROOT D:/projects/DM368/ipnc/Utils/flash_utils_dm36x/DM36x/CCS/UBL/UBL_IPNC368_432arm_340ddr!
'hex470.exe'无法识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件

如何解决上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kashetty、您好!
    对于通过 CCS 构建 UBL、您参考的是哪份文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kashetty、您好!

    请参阅另一篇文章: e2e.ti.com/.../279401 ,但它不是使用 CCS for IPNC 软件包进行编译的标准过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    我没有按照任何特定文档构建 UBL>。 我看到了一些 Web 案例、并开始使用 CCSv5进行构建。 如果使用 CCS 进行编译不是标准过程,如何构建 UBL??

    此致、
    Pranay Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 IPNC 包中提供 IPNC_RDK 文件夹内的 make UBL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 IPNC\Source\IPNC_RDK 文件夹中的 make 文件、make 仅支持

    制作 DVSDK
    制作应用程序
    制造 LSP
    进行 uboot

    我无法使用 make 找到 UBIFS 编译

    此致、
    Pranay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是令人惊讶的。

    您能否:
    确保工具链路径已导出。
    #CD Utils/flash_utils_DM36x/DM36x/
    #全合
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的团队伙伴告诉我、IPNC RDK 不包含 UBL 构建。 如果先前的帖子有效、则可以在 Makefile 中添加相同的帖子。 它不是 IPNC 的一部分、但这两种封装都有它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我从 TI 网站下载了 hex470.exe 并粘贴到所需路径中。 现在、我的 UBL 大楼成功了。 感谢您的支持

    此致、
    Pranay Kumar