This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:有关 am5728 GS-launche-1.0的一些问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567525/linux-some-question-about-am5728-gst-launch-1-0

工具/软件:Linux

您好!

TI、

我使用的是 am5728-EVM 板。 我使用的内核来自 sdk03.01。 我使用"gst-launch-1.0 videTestsrc pattern=ball! 视频/x-raw、宽=720、高=480、帧速率=30/1! ducatih264enc! fakesink"来测试 gstreamer、我发现 GS-launch-1.0的内存会 随着时间的推移而增加。

开始:

10分钟后:

30分钟后:

它的原因是什么? gstreamer 是否正常?

BR、

Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用,您是否观察到相同的行为:
    GS-launch-1.0 videTestsrc pattern=ball! 视频/x-raw、宽=720、高=480、帧速率=30/1! fakesink

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    玛格丽塔、我运行"gst-launch-1.0 videtestsrc pattern=ball! 视频/x-raw、宽=720、高=480、帧速率=30/1! fakesink"、持续15分钟、 GS-launch-1.0的内存始终为0.4%。

    因此、GST-LAUNCH-1.0 可能存在 h264编码方面的问题。

    是否有解决方案?

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看以下链接:
    git.ti.com/.../master
    git.ti.com/.../90a8e90f97fff93bd63cd168cfe36a9b69f123d9
    git.ti.com/.../7ce9b730de98ceb9d3b63a5977b2e470fab04efb

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用  GST-LAUNCH-1.0时有补丁、但这不好。

    您可以在电路板上尝试一下吗?

    BR、

    Vefone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    玛格丽塔,关于这个问题的任何建议?我现在不能解决这个问题。

    BR、
    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您检查 DRM 编码演示是否观察到相同的情况:
    git.ti.com/.../master

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可能是因为文件系统。我使用 sdk03.01的内核和 sdk03.00的文件系统、测试正常!但如果我使用 sdk03.01的内核和 sdk03.01的文件系统、测试失败、内存将随着时间的推移而增加。

    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    玛格丽塔、软件专家可以花些时间来修复错误吗?

    BR、
    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 爱上了这家店!

    e2e.ti.com/.../2293222