This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:DDR2存储器控制器设置在哪一点?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597986/omap-l138-at-which-point-is-the-ddr2-memory-controller-set-up

器件型号:OMAP-L138

OMAP-L138可以设置许多 DDR2寄存器-我们使用 AISGEN 生成的文件将其设置为 U-boot 加载程序的一部分、我们可以看到这些值在 OMAP 的系统存储器位置生效

我的问题是- AIS 路径是设置这些寄存器的唯一方法、还是有另一种设置寄存器的方法。

或者 DDR2配置是否仅在加电时完成?

尤其是、我们希望提高刷新率。

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    [报价]或者 DDR2配置是否仅在加电时完成?[/报价]
    正确、DDR 配置在 MLO 中完成一次(通过 AIS 工具进行配置)。 源代码位于~/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/u-boot-2012.04.01-psp03.22.00.06.sdk/arch/arm/cpu/arm926ejs/davinci 中、但 OMAP-L138 DDR 配置只能通过 AIS 工具完成。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢- Boris