This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:不能正确理解 DSPLIB 数据类型

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598150/tmdxevm5515-dsplib-data-types-not-understood-properly

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我不熟悉嵌入式编程、目前正在从事数字信号处理项目。 我将 DSPLIB v3.00.00用于我的项目。 我不清楚库使用数据和 LDATA 等数据类型来计算 fir 或 corr.

为了确保计算能够更正、我尝试使用 printf 命令打印 fir 输出的数据。 但我始终得到输出为0。 我尝试在 printf 中使用%f、%0.15和%d。 printf ("R3 (8)=%f"、R3[8]);  

在 DSPLIB 的支持文档中,数据是 Q.15数据类型,其中输入应介于(-1,1)之间,但输入数据值大于1。  即使在他们提供的示例中、输入数据也不在(-1、1)与计算的发生方式之间。

如需上述数据类型以及如何在 CCS 控制台中打印这些数据、我们将不胜感激。

谢谢

Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan