This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XEVMK2LX:66AK2L:ADC &放大器;DAC EVM 选择

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250EVM, DAC38J84, ADC14X250, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570865/xevmk2lx-66ak2l-adc-dac-evm-selection

器件型号:XEVMK2LX
主题中讨论的其他器件:DAC38J84ADC14X250EVM66AK2L06ADC14X250ADC32RF80

我计划购买用于测试 XEVMK2LX 的 ADC14X250EVM 和 DAC38J84。

第一个问题是“它是否需要确定性延迟卡?”。

第二个问题是内容如下。

"XEVMK2LX 有两个 FMC 端口。

我可以将一个用于 ADC,而将另一个用于 DAC 吗?

它是否正常运行?"

第三个问题是“您能否推荐合适的 ADC 和 DAC 用于 XEVMK2LX 的学习?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈将在这里被放大。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    66AK2L06 EVM 具有2个 FMC 连接。  但是、使用 JESD-ADC 和 JESD-DAC 进行的实验通常仅使用确定性延迟卡 DLC (您需要从相邻的市场设计 TI 页面以及软件中申请)和 CN16 FMC 连接。

    ADC14x250、DAC38J84 -设计2 - www.ti.com/.../TIDEP0060

    ADC32RF80、DAC38J84 -设计4 - www.ti.com/.../TIDEP0081

    如果仅使用 ADC 或仅使用 DAC、则可以使用外部实验室正弦源时钟、无需 DLC 即可使用66AK2L06上的第一个 FMC 站点。

    要同时使用 ADC 和 DAC、需要使用 DLC 卡。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这是否意味着请 PCB 制造商提出制造请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、需要通过您的销售渠道(TI 销售工程师)向 RAP 小组申请 DLC 卡。
    它主要将 JESD 通道路由到 ADC 和 DAC EVM、并根据66AK2L06 EVM 时钟输出开发122.88Mhz 时钟。
    此致、
    Joe Quintal