This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:SRIO 信号输入和输出差分电压限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597862/66ak2h14-srio-signal-input-and-output-differential-voltage-limits

器件型号:66AK2H14

您好!

我的设计中使用的是66AK2H14处理器。 我需要 SRIO 输入和输出 差分信号摆幅(最小值和最大值)、以检查其他 IC 兼容性。

我查看了数据表( SPRS866E)、SRIO 用户指南( SPRUGW1B)和硬件设计指南( SPRABV0)、但找不到这些信息。

请帮助我了解这些详细信息。

提前感谢。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件完全符合:
    支持的特性如下:
    •符合 RapidIO 互连规范 REV2.1.1
    •符合 LP 串行规范 REV2.1.1

    这意味着您查找的信息将显示在这些文档中、特别是 LP-Serial Specification 中。 请参阅第8章"电气规格"(www.rapidio.org/.../serial_book.pdf)

    此致、
    Yordan