This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在执行上述10次重新启动命令后、处理器 SDK 03.03上的 AM5728重新启动失败

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597841/linux-am5728-am5728-reboot-failure-on-the-processor-sdk-03-03-after-above-10-times-reboot-command

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好专家、

我们在 AM5728 EVM 上进行了重新引导测试、该测试在 SD/eMMC 引导上使用了 Processor SDK 03.03、我们发现重新引导失败在 Linux 命令中输入了10次以上的重新引导命令后、日志位于附件中。

我们还 在旧版本 的 Processor SDK 03.00和 SDK01.01上执行此测试、该问题也在 SDK 03.00上找到、但在 SDK01.01上找不到。

我还将类似的帖子视为:

e2e.ti.com/.../2165068 重新引导失败#2165068

您可以查看此问题吗?

e2e.ti.com/.../2287.evm_2D00_error.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    从日志中、我看到引导流程卡在以下错误消息中:

    "ALG:skcipher:Tunk test 2 failed on encryption at page 0 for CBC-AES-OMAP"(ALG:skcipher:在 CBC-AES-OMAP 的第0页上加密失败)

    我认为此问题与您作为链接提供的 e2e 线程无关、在我看来、它与以下 e2e 线程更相关:

    e2e.ti.com/.../578454

    列表中存在已知问题:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Release_Notes
    LCPD-7594 -多个加密测试失败、并在启动期间看到大量结果转储- am57xx-EVM

    希望在 PSDK 的某些后续版本中修复该问题、直到您能够通过从内核中删除加密模块来解决此问题(如果您不打算使用该模块)。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题与 https://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/t/578454类似

    我将与客户合作,从 内核中删除加密模块。

    感谢您的帮助!