This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2g02:CVDD 和 CVDD1之间的差异

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598081/66ak2g02-difference-between-cvdd-and-cvdd1

器件型号:66AK2G02

在 K2G EVM 上、为什么 CVDD 和 CVDD1是单独的电源、每个电源都有自己的 PMIC 输出、电感器、电容器等?  也许它们仅由于之前的 Keystone 器件在 CVDD 上使用自适应电压调节(如 SPRABV0部分2.2.1中所述)而在 K2G EVM 上被分离?  

我看到在 K2G ICE 上、CVDD 和 CVDD1由单个稳压器供源。 如果可以将电感器、电容器等连接在一起并通过 TPS659118 Vddctrl 开关驱动它们、我希望节省额外电感器、电容器等的成本。

您能否确认可以通过66AK2G02上的同一稳压器为两个电源轨供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]在 K2G EVM 上、为什么 CVDD 和 CVDD1是单独的电源、每个电源都有自己的 PMIC 输出、电感器、电容器等? 也许它们仅由于之前的 Keystone 器件在 CVDD 上使用自适应电压调节(如 SPRABV0部分2.2.1中所述)而在 K2G EVM 上被分离? [/报价]

    我不知道将其分为 CVDD 和 CVDD1的原因。

    [报价]您能否确认可以通过66AK2G02上的同一稳压器为两个电源轨供电?[/报价]

    如果您的稳压器可以处理两个电源轨(CVDD 和 CVDD1)的负载、我认为这不是问题。 从图5-1中删除。 加电排序、您可以看到 CVDD 和 CVDD1同时启动、因此您应该能够组合这些电源轨。

    我正在通过 K2G 硬件设计人员来确认/更正我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在原理图检查清单(www.ti.com/.../sprac54.pdf):)中找到了确认信息
    第2.2.2节分立式电源

    •如果为 CVDD 和 CVDD1选择的电压电平相同、则这些引脚可由单电源驱动。 包括两个电源轨在指定电源时的电流要求。

    此致、
    Yordan