This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430FR6989:在不使用 CCS 的情况下进行调试。 MSP430、MSPDebugStack、EnergyTraceTM 技术

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596990/linux-msp430fr6989-debug-without-using-ccs-msp430-mspdebugstack-energytracetechonology

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Linux

你好!!!

我真正需要的是获取执行期间的电流消耗等数据、而无需使用图形界面作为 Energy Trace。

我一直在尝试:首先、我尝试使用来自胡萝卜行业的代码、可在以下位置找到: github.com/.../energytrace-util、此代码未按预期工作、其功能超出调试范围、也从 Energytrace 获取数据。 其次、我尝试使用 MSPDebugStack 封装、该封装可在德州仪器网站上找到。 因此、我从下载中提取了文件和文件夹、并通过 Linux 终端访问了 Examples Code 文件夹、以便运行一个简单的调试示例、从而初始化、擦除存储器并关闭器件。 我仅使用胡萝卜包中的 makefile 来链接库。 因此、我最终必须运行调试示例代码、然后它显示以下错误: 错误字符串:未加载器件数据库。

在 Linux gcc 中、我没有深入的知识、也没有在调试过程中、我无法想象这种错误是什么意思。

感谢你的帮助!