This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM3358 UART5令状失败

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598158/linux-am3358-uart5-writ-failed

工具/软件:Linux

我添加了以下代码来支持 uart5取决于我的硬件。  

我的问题是 UART5可以 读取 数据、但写入操作失败。 请给出一些建议。

秘书长的报告

静态结构 pinmux_config uart5_pin_mux[]={
  {"mii1_col.uart5_RxD"、OMAP-MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP}、
  {"rmii1_REFCLK/uart5_TXD"、OMAP-MUX_MODE1 | AM33XX_PULL_ENBL}、
  {NULL、0}、
};

静态空 uart5_init (int evm_id、int profile)

  /*配置 Uart5*/

  setup_pin_mux (uart5_pin_mux);

  返回;

静态结构 EVM_DEV_cfg MYD_AM335x_DEV_cfg[]={

{uart5_init、  DEV_ON_Baseboard、profile_all}、

{NULL、0、0}、

(小部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核/u-boot 版本? 来自哪个 SDK?

    此致、
    Yordan