This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:PDK 中的处理器 SDK McASP 示例生成

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSBIOS, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597475/tms320c6747-processor-sdk-mcasp-example-generation-in-pdk

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:CCStudioSYSBIOSMATHLIB

尊敬的香榭丽舍

我正在尝试参考 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide'来测试处理器 SDK (PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL13X 03_03_00_04)的'MSPS'示例。

当我在'C:\ti'目录上安装 SDK 软件包时、我在'processor_sdk_rtos_omapl13x_3_03_00_04'目录中执行了'setupenv.bat'。

然后移至"pdk_omap13x_1_0_0"并运行  

pdksetupenv.bat

pdkProjectCreate.bat OMAPL137全小型 McASP DSP

但是、如下所示失败、我在设置中找不到任何问题。 请检查我的设置吗?

我还将我的环境附在 dos window.e2e.ti.com/.../environments.txt 中

~~~~~~~~μ A

C:\ti\pdk_om~2\packages >pdkProjectCreate.bat OMAPL137 All Little McASP DSP

========================================================================================================================================================

配置:

  SoC            :  OMAPL137

  板:            全部

  端字节序         :  小

  模块         :  McASP

  处理器      :  DSP

  pdk_short_name :  C:\ti\pdk_OM~2\packages/

========================================================================================================================================================

正在检查配置...

完成

========================================================================================================================================================

  pdk_PARTNO        :OMAPL137

  pdk_Eclipse_ID    :com.ti.pdk.omapl13x

  RTSC_platform_name:ti.platforms.evmOMAPL137

  rtsc_target       :ti.targets.elf.c674

  CCS_DEVICE        :“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice

(小部分

检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 c:\ti\pdk_O 中

\packages\\MyExampleProjects

检测到的测试项目:McASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

 

--------------------------------------------------

 

正在创建项目'MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject'...

 

 !错误:6.46.4.53版(或等效版本)的产品类型'com.ti.rtsc.sysb

'当前未安装!

   注:请参阅以下可用'com.ti.rtsc.sysBIOS'版本列表

S:

 

       6.45.1.29.

       6.37.5.35.

       6.35.1.29.

 

正在复制 macros.ini

系统无法找到指定的路径。

       已复制0个文件。

未检测到工程

项目生成完成

(小部分

~~~~~~~~μ A

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您~μ C/ti 目录时、您安装了哪个 BIOS 版本?
    您可以尝试修改 setupenv.bat 文件以指向该 BIOS 版本吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。

    按照 您的建议、我尝试将 BIOS 版本修改为6.45.01.29、并取得了一些进展、但仍出现如下错误。

    您可以再次检查一下吗?

    此外、我附加了我的 BIOS 目录供您参考。

    ~~~~~~~~~~~~μ A

    C:\ti\pdk_om~2\packages >pdkProjectCreate.bat OMAPL137 All Little McASP DSP

    ========================================================================================================================================================

    配置:

     SoC       : OMAPL137

     电路板       :全部

     字节序      : 小

     模块      : McASP

     处理器   : DSP

     pdk_short_name : C:\ti\pdk_OM~2\packages/

    ========================================================================================================================================================

    正在检查配置...

    完成

    ========================================================================================================================================================

     PDK_PARTNO     :OMAPL137

     pdk_Eclipse_ID  :com.ti.pdk.omapl13x

     RTSC_platform_name:ti.platforms.evmOMAPL137

     rtsc_target    :ti.targets.elf.c674

     CCS_DEVICE     网址:com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"

    (小部分

    检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 c:\ti\pdk_OM 中

    \packages\\MyExampleProjects

    检测到的测试项目:McASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

    --------------------------------------------------

    正在创建项目'MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject'...

     !错误:未知产品类型 ID 'com.ti.pdk.omapl13x'!

      注:请参阅以下可用产品类型 ID 列表(displ

    方括号中的名称仅供参考):

        TI.mas.DSPLIB.c66x [DSPLIB C66x]

        TI.mas.DSPLIB.c674x [DSPLIB C674x]

        com/ti.sdo EDMA3 [EDMA3低电平驱动器]

        TI.IMGLIB.c64Px [IMGLIB C64x+]

        com.ti.rtsc.IPC [处理器间通信]

        TI.mathlib.c674x [MATHLIB C674x]

        com/ti.rtsc.NDK [NDK]

        com.ti.rtsc.sysbios [SYS/BIOS]

        com.ti.SIMPLELINK_CC32XX_SDK [SimpleLink CC32XX SDK]

        com.ti.uIA [系统分析器(UIA 目标)]

        com/ti.rtsc.XDAIS [XDAIS]

        com.ti.pdk.am335x [AM335x pdk]

        com.ti.pdk.k2g [k2g pdk]

    正在复制 macros.ini

    系统无法找到指定的路径。

        已复制0个文件。

    未检测到工程

    项目生成完成

    (小部分

    C:\ti\pdk_om~2\packages >

    ~~~~~~~~~~~~μ A

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Si、

    您是否设置了 CCSv7并按照此处所述发现了 Processor SDK RTOS 组件:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Setup_CCS

    pdkProjectCreate 脚本文件表示尚未发现 Processor SDK RTOS 组件、因此我建议您按照入门指南中的所有步骤进行操作。

    此外、请查看 Processor SDK RTOS 常见问题解答以及我提供的有关如何设置此功能的视频:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    YouTube 视频、用于设置和测试设备驱动程序。:
    www.youtube.com/watch

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通过 PC 中的清理工具解决了这个问题。

    谢谢、此致、
    SI