This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PMIC VDAC 电压问题

Guru**** 2558320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597387/am3352-pmic-vdac-voltage-issue

器件型号:AM3352

我使用 TPS65910AA1RSL 为 AM3352BZCZA80供电,并构建了一批电路板,大多数电路板都通过了测试,但 PMIC 的+1.8V VDAC 输出出现了三次故障。 当我们为电路板供电时、PMIC 导轨打开、所有导轨都在特定的输出范围内、但我看到一个电路板上的 VDAC 输出电压变为1.97V、另一个电路板上的 VDAC 输出电压变为2.13V、第三个电路板上的 VDAC 行为非常奇怪、在1.8V 和2.1V 之间切换。

我知道为什么会发生这种情况。 在此电路板上、ARM 的上电复位由 FPGA 控制、当我们执行此测试时、电路板是全新的、未进行编程。 我认为 FPGA 通过弱上拉将其所有引脚设置为高阻抗(尚未验证),因此在我们进行初始电源测试时 ARM 不会被保持在复位状态,但它也不运行任何应用程序。 如果我对发生故障的电路板的 FPGA 进行编程、从而将 ARM 保持在复位状态、则所有三个电路板将在 VDAC 轨上输出正确的电压。 我已经查看了 PMIC 的控制信号、以了解 ARM 处于复位状态和非复位状态之间的差异、并获得以下测量结果。

ARM 引脚

 

具有 FPGA 可编程

具有 FPGA 编程

E17.

INT1 (O)

3.3V

3.3V

E18.

睡眠(I)

0V

3V

FPGA 引脚

PWRON (I)

3.56伏

3.57 V

C6

PWRHOLD (I)

1.85V

1.8V

 FPGA 引脚

nRESPWRON (O)

0V

3.3V

睡眠信号是唯一在 ARM 处于复位状态(FPGA 已编程)和 ARM 未处于复位状态(FPGA 未编程)之间发生变化的输入。

我只是不明白为什么控制信号设置为输出还是 VDAC 输出2.1V。 这是令人不安的、因为它为绝对最大值为2.1V 的 ARM 的 VDDS 引脚供电。

有人能否解释为什么电源轨会超过输出限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VDAC 上的这种高电压很可能不是由 PMIC 引起的、而是由 AM335X 内3.3V 电源轨的电压泄漏引起的。 如果不查看原理图、很难精确地确定这一点、但很可能在某个位置出现原理图错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队的其他意见:

    在电源斜升或斜降时、它们应始终保持 RESET 低电平。 它们还需要确保同时对共享连接的 FPGA IO 电源轨和处理器 IO 电源轨进行定序、以防止在不加电的情况下向处理器 IO 施加任何电势、因为处理器 IO 不具有失效防护功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用 PMIC 时是否存在任何问题  、因此在对 FPGA 进行编程之前将 PMIC PWRON 信号拉至低电平、从而使 ARM 处于复位状态? 此外、还有外部稳压器为 FPGA 和连接到 ARM IO 引脚的其他器件供电、如果 ARM 未通电 、那么这些 IO 上是否存在电势会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正、我打算将 PWRHOLD 信号拉低以禁用 PMIC、直到我对 FPGA 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 PWRHOLD 拉低可能很危险、因为这是一个推挽式处理器输出、当处理器尝试将其驱动为高电平时、您将会遇到竞争。 如果在加电时此信号为低电平、则 PMIC 不会暂停。 它将启动并等待5秒钟(就我记忆中的情况而言)、以使 PWRHOLD 变为高电平。 只有在这之后、PMIC 才会关闭。