This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 合规性测试模式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567349/am5728-usb-compliance-test-patterns

器件型号:AM5728

您好、Sitara 粉丝!

我计划在基于 AM5728的电路板上进行一些类似合规性的测试。 为此、电路板需要输出各种测试符号来测量"眼图"、估算抖动等 我不打算使用 USB 标识、但要运行测试以确保设计稳健并具有一定的裕度。

我是硬件工程师、我的软件工程师在 SDK 中没有遇到任何看起来像 USB 测试模式控制的东西。  是否有人可以将我们指向正确的文件?

我假设 AM5728的 USB 接口具有内置的符号。 它能、对吧?

最棒的!

马德曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Biser! 我在那里看不到有关 USB 3.0 SS 的任何信息。 它是否与 USB 2位于同一位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该网站未针对 AM57x 进行更新...谢谢您指出...我将转至正确的应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB3与 USB2的不同之处在于、SW 不需要 TEST_MODE 控制。 一旦连接到测试设备(SCO+PERT+USB3合规性封装)、 AM57xx 将在测试设备的方向进入测试模式。 实际上、测试设备本身 会将 DUT 置于测试模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我修复硬件错误后、在测试实验室中验证了这一点。
    USB2仍然不输出测试图形。 我将在另一个线程中跟踪该情况。