This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368 EMIF 连接存储器大小、适用于 NOR

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597814/tms320dm368-dm368-emif-capable-connection-memory-size-for-nor

器件型号:TMS320DM368

您好、香榭丽舍

您能告诉我们每个支持 EMIF 的连接大小的确切数量吗?

根据数据表第16页(表2-4。 ARM 配置总线对外设的访问)

,在 ce0、CE1处,内存大小为每32 MB。

但是、 第99页的 dicribe SRAM、"NOR FLASH 等。在多达2个异步芯片上、选择每个可寻址16MB "

哪个数字对于 NOR 闪存连接情况是正确的?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此问题转发给我们的团队。
    同时、在 e2e 论坛中寻找类似的问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    感谢您的意见。

    我期待看到你的答复。

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:
    我将其用作16MB。 因为、我们遵守数据表的批评。 因此、您可以关闭该线程。