This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:提高视觉算法的运行速度

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596577/tda3-improve-the-operation-speed-of-the-vision-algorithm

器件型号:TDA3

降级器、

除了 EDMA,Cache 之外、还有其他方法可以提高视觉算法的运行速度吗? 谢谢

徐伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐伟、您好!

    我已将您的问题转交给算法专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要讨论的目标是什么?

    在 TDA3x 上、 EVE 和 DSP 都是可编程处理器、用于加速视觉算法。 适当使用 EDMA 和高速缓存 对于获得 最佳性能非常重要、但除此之外 、用户 还可以使用  处理器提供的专用指令来优化给定处理器(DSP/EVE)的代码。 您可以 在 代码中进行循环、重组代码以使 其对矢量 内核更友好、还  可以应用其他特定于内核的优化。 我建议您阅读以下培训材料

    谢谢、
    此致、
    Pramod