This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何将输入和输出图像分为多个块以达到30fps

Guru**** 2558380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597423/tda2exevm-how-to-divide-the-input-and-ouput-image-into-several-blocks-for-reaching-30fps

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

在环视摄像头系统中、我们尝试加载自己的 LUT 并根据参考手册将输入和输出图像分为块、并使用 DMA 传输数据、但帧速率小于30帧。

我们有一些问题要问、
Q1、 DDR 中的输出映像是否还需要 通过 DMA 从 L2 SRAM 传输?
Q2, 如何分割图像,880*1080图像是分为10*18个小层面还是较大层面,以确保每个块的宽度足够长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给成像专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您的器件(TDA2或 TDA3?) 和软件版本(BIOS 或 Linux)? 请提及 Vision SDK 版本号。